欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

思考加工图上常见的成本增加因素

  • 2022.12.15 10:53:01
  • 米思米
  • 2013

在利用加工图纸安排采购时,有时会收到贵得离谱的报价。尽管零件形状并不复杂,在几分钟内就可以完成3D CAD的建模和创建2维图纸,但偏偏加工企业给出的回答却是“用这样的图纸无法加工”、“如果不怕钱多我们能够制作”等。


 使加工成本增加的加工图是什么样的?

下图所示的零件图是笔者还是新手设计员时用来安排采购的图纸。果不其然,被多个加工企业拒绝,即使是能接受制作的企业,报价金额也很高昂。问题究竟出在哪里呢?
思考加工图上常见的成本增加因素

 成本高的原因

① 材料的定型尺寸

  • 当零件的“最外形尺寸”与“材料尺寸”相差过大时,加工面积增大,从而导致加工时间=加工成本增大。

② 特殊规格

  • 机械加工中不常用的规格的螺丝孔等,需要重新购买工具等,加工成本增大。
    热处理工艺:淬火、回火、退火、正火等。

③ 凹槽内侧直角

  • 凹槽加工要使用立铣刀这种类似钻头的工具进行加工,因此角部需要作成与立铣刀相同直径的圆角。

  • 如果制作尖角,则需要放电加工、线切割等加工方法,加工成本增大。

④ 立在平面上的凸台(柱状物)

  • 机械加工为切削加工,因此为了制作凸台则需要将凸台周边大量切削掉,加工时间=加工成本增大。

  • 由于铣床善于直线加工(手动加工时),因此难以加工圆柱状凸台。故需要数控车床,而创建CAM数据等追加工时增多,成本增大。

⑤ 其他

  • 当零件外周等处存在圆角时,需要使用数控车床,加工成本增大。

  • 当存在过度严格的公差时,需要修改加工工艺、使用多个车床,加工成本增大。

 

 如何控制加工成本

下面所示的是控制了加工成本的加工图。
降低加工成本的要点是什么?

思考加工图上常见的成本增加因素

① 通用的规格

  • 使用一般常用的规格、尺寸的螺丝孔。

  • 工具也齐全,会降低加工成本。

② 平面状的凸台

  • 取消凸台的切削加工,使用通用的柱状零件。

  • 虽需购买柱状零件并组装,但整体成本下降。

③ 将圆角作成倒角

  • 当将圆角变更为倒角时,能够使用铣床进行直线加工,加工成本下降。

④ 放宽公差

  • 通过放宽公差,能够简化加工工艺,缩短加工时间,加工成本下降。

⑤ 凹槽的内侧形状

  • 通过在尖角部位追加圆形的“余量”,能够使用铣床进行加工。

 

 总结

对于早前的设计人员来说,兼顾加工成本来制作图纸属于常识。另外,采购部门的负责人也精通加工,会对设计人员的图纸提出建议,但近年来发现有的企业部门间的联系变得淡薄,技术未得到传承。笔者认为当务之急的是设计人员要亲临现场,增长自己的技术。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities